Konfiguration mit einem USB-Stick wiederherstellen
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER
EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
- Kopieren Sie die gespeicherte Konfigurationsdatei in einen Ordner mit dem Namen „Restore“ im Stammverzeichnis des USB-Sticks.
- Schalten Sie den Com’X aus und stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss an der Front des Com’X ein.
- Schalten Sie den Com’X ein und warten Sie, bis sein
Neustart abgeschlossen ist.
Wenn die Spannungsversorgungs-LED grün leuchtet, ist der Neustart abgeschlossen.
- Melden Sie sich beim Com’X an.
- Wenn die Konfigurationsdatei mit der Option Sicherung für Duplizierung gespeichert wurde, sind
die folgenden Schritte erforderlich:
- Klicken Sie auf .
- Geben Sie den Namen des neuen Standorts ein und klicken
Sie auf Änderungen speichern, um die Änderung
zu speichern.HINWEIS: Der Standortname darf Folgendes nicht enthalten: '/:*?<>| oder Leerzeichen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Geräteeinstellungen, wählen Sie den Com’X in der Gerätestrukturansicht aus und geben Sie die Bezeichnung in das reduzierbare Menü Allgemeine Eigenschaften ein.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern, um die Änderung zu speichern.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Messungstabelle, um den neuen Standort auf korrekte Verbindung, Einstellung und Funktion zu überprüfen.
- Wählen Sie die Registerkarte Inbetriebnahme aus, um die Protokollierung und Veröffentlichung gemäß
der Zielplattform zu aktivieren.
(see Commissioning for more information)
GEFAHR