DOCA0098DE-09

Konfiguration lokal speichern

Sie können die Konfiguration lokal speichern:
  1. Klicken Sie auf Wartung > Systemeinstellungen.
  2. Klicken Sie im reduzierbaren Menü Konfigurationsmanagement auf Speichern der Konfiguration ODER Sicherung für Duplizierung.

    Je nach verwendetem Webbrowser wird ein Dialogfeld angezeigt, über das die Konfigurationsdatei geöffnet, gespeichert oder verworfen werden kann.

  3. Wählen Sie im Dialogfeld die Option zur Speicherung der Datei aus.

    Das Datum und die Uhrzeit der letzten Konfigurationssicherung werden unter der Schaltfläche Speichern der Konfiguration angezeigt.

  4. Wählen Sie im Feld Datei auswählen den Speicherort auf dem Computer, an dem die Datei gespeichert werden soll, und speichern Sie die Konfiguration.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?