So speichern Sie die Konfiguration auf einem USB-Gerät:
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER
EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
- Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss auf der Com’X-Front ein.
- Halten Sie die Taste Sicherung
mindestens drei Sekunden lang gedrückt.Während der Datensicherung verhält sich die USB-LED wie folgt:
-
Wenn während der Datensicherung kein Fehler erkannt wird, blinkt die USB-LED grün (Takt: 500 ms ein – 500 ms aus).
-
Wird ein Fehler erkannt, blinkt die USB-LED für insgesamt drei Sekunden grün (Takt: 250 ms ein – 250 ms aus).
-
- Wenn kein Fehler während der Datensicherung erkannt
wird, ist die Datensicherung abgeschlossen, sobald das Blinken aufhört.
Sie können dann den USB-Stick aus dem Anschluss der Com’X-Front entfernen.
GEFAHR