Firmware über den USB-Anschluss aktualisieren
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER
EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
- Speichern Sie die Firmwaredatei im Stammverzeichnis auf dem USB-Stick.
- Benennen Sie die Datei um in upgrade.sp1.
- Stellen Sie sicher, dass es im Stammverzeichnis auf dem USB-Stick keine Datei mit dem gleichen Namen wie die Seriennummer des Com’X gibt.
- Schalten Sie den Com’X aus.
- Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss auf der Vorderseite ein.
- Schalten Sie den Com’X ein.
- Warten Sie, bis der Neustart des Com’X abgeschlossen
ist. Das kann bis zu 20 Minuten dauern.
Die Spannungsversorgungs-LED leuchtet grün, sobald der Neustart abgeschlossen ist.
- Stellen Sie über einen PC eine Verbindung zum Com’X her und klicken Sie auf den Link Info, um zu überprüfen, ob die neue Firmware installiert wurde.
GEFAHR