DOCA0098DE-09

Firmware über die Webseite aktualisieren

Sie können die Firmware über die Webschnittstelle aktualisieren:
  1. Speichern Sie die Firmwaredatei auf Ihrem Laptop.
  2. Klicken Sie auf Wartung > Systemeinstellungen.
  3. Klicken Sie im reduzierbaren Menü Firmware-Upgrade auf Datei und wählen Sie die Firmwaredatei aus.
  4. Klicken Sie auf Öffnen.

    Die ausgewählte Datei erscheint im Feld neben der Schaltfläche Browse.

  5. Klicken Sie auf Firmware aktualisieren.

    Während der Aktualisierung wird die Nachricht „Anwendung nicht erreichbar“ angezeigt.

  6. Warten Sie, bis der Neustart des Com’X abgeschlossen ist. Das kann bis zu 20 Minuten dauern.

    Die Spannungsversorgungs-LED leuchtet grün, sobald der Neustart abgeschlossen ist.

  7. Melden Sie sich beim Com’X an.
  8. Überprüfen Sie auf der Seite Info, ob die neue Firmware installiert wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?