DOCA0098DE-09

Verlaufsdaten exportieren

Verwenden Sie den „Verlaufsdaten-Export“, um Gerätegrößen, die heruntergeladen werden sollen, festzulegen und für jedes Gerät eine CSV-Datei zu exportieren:
  1. Klicken Sie auf Überwachung > Instrumententafeln > Export historischer Daten.
  2. Wählen Sie ein Gerät und dann eine oder mehrere Optionen unter Verfügbare Größen aus.
  3. Klicken Sie auf , um die Geräte/Größen in die Warteschlange zu verschieben.
  4. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Gerät und klicken Sie dann auf Herunterladen.

Eine ZIP-Datei im Format Gerätename_Datum&Uhrzeit.zip wird zu Ihrem Standard-Downloadspeicherort hinzugefügt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?