DOCA0098DE-09

Datenpunkte oder Diagramm einer Instrumententafel speichern

Sie können Daten einer Instrumententafel („Energie“ oder „Historische Trendverfolgung“) als CSV-Datei oder als Bild speichern:
  1. Rufen Sie die Instrumententafel auf.
    ** as in Viewing a Dashboard
  2. Klicken Sie auf DATEN EXPORTIEREN und befolgen Sie die Anweisungen in Ihrem Browser zum Speichern der Datei. Oder klicken Sie für eine Vorschau der Daten auf PUNKTE ANZEIGEN  und klicken Sie anschließend auf Daten exportieren.
  3. Um das Diagramm als Bild zu speichern, rechtsklicken Sie auf das Diagramm und klicken dann auf Bild speichern unter. Befolgen Sie die Anweisungen in Ihrem Browser zum Speichern der Datei.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?