DOCA0098DE-09

Instrumententafelkiosk verwenden

Ein Benutzer in einer Gruppe mit Änderungsberechtigungen ist an den Wert unter Zeitüberschreitung der Sitzung wegen Inaktivität gebunden, der in den Gruppeneinstellungen konfiguriert wird.

Um eine Instrumententafel im Kiosk-Modus ohne Sitzungszeitüberschreitung anzuzeigen, wird die Anmeldung als Benutzer der Standardgruppe guest empfohlen. Alternativ können Sie eine Benutzergruppe „Kiosk“ mit Leseberechtigung für Instrumententafeln und ohne weitere Anzeige- oder Änderungsberechtigungen anlegen.

So zeigen Sie den Instrumententafelkiosk an:

  1. Rufen Sie die Instrumententafel auf.
  2. Klicken Sie auf Kiosk.

    Die Instrumententafel wird im Vollbildmodus geöffnet.

HINWEIS: Das Diagramm wird nur aktualisiert, wenn die Periode den aktuellen Tag einschließt. Anderenfalls bleibt die Instrumententafel statisch.
** (see Group Settings) as in Viewing a Dashboard
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?