DOCA0098DE-09

Echtzeit-Trendverfolgungsdiagramm oder -tabelle anzeigen

Sie können eine Echtzeit-Trenddarstellung von mehreren Geräten und Größen anzeigen:
  1. Klicken Sie auf Überwachung > Echtzeitdaten > Echtzeit-Trenderstellung.
  2. Wählen Sie aus der Liste Verfügbare Geräte die Geräte und dann aus der Liste Verfügbare Größen eine oder mehrere Größen aus.
    HINWEIS: Es stehen nur die Größen zur Trendverfolgung zur Verfügung, die alle ausgewählten Geräte gemeinsam haben. Die maximale Anzahl der Größen für die Trendverfolgung hängt von der Anzahl der ausgewählten Geräte ab. Das Produkt aus der Anzahl der ausgewählten Geräte und Größen muss kleiner als oder gleich 9 sein.
  3. Wählen Sie die Methode der Achsen-Aktualisierung aus:
    • Bei Fixiert werden Datenpunkte von links nach rechts hinzugefügt und die X-Achse bleibt konstant.
    • Bei Autom. werden nach jeder Abtastung die Datenpunkte neu aufgetragen und die X-Achse neu gezogen.
  4. Wählen Sie eine Trenddauer zwischen 1 und 15 Minuten aus.
    HINWEIS: Datenabtastungen erfolgen in 1-Sekunden-Intervallen, können aber je nach Kommunikationslast im seriellen Subnetz und/oder auf den entfernten Geräten auch länger dauern.
  5. Klicken Sie auf Erfassung starten. Das Diagramm wird aktualisiert.
  6. Sie können die Trendverfolgung vor dem Ablauf der Trendzeit durch Klicken auf Erfassung stoppen anhalten. Wenn Sie erneut auf Erfassung starten klicken, wird eine neue Trendkurve gestartet.
  7. Klicken Sie auf PUNKTE ANZEIGEN, um die Daten in einem Tabellenformat anzuzeigen.
    Sie können während der Abtastung den Achsen- und Linientyp ändern sowie die Seite Echtzeit-Trenderstellung verlassen.

    The session inactivity time-out interval begins after the sample is complete or stopped.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?