Instrumententafel-Diagramm oder -Tabelle anzeigen
- Klicken Sie auf .
- Klicken Sie auf eine Instrumententafelkategorie: Energie oder Historische Trendverfolgung.
- Wählen Sie unter Verfügbare Geräte ein Gerät und dann unter Verfügbare Größen eine Größe aus.HINWEIS: Für die Historische Trendverfolgung können Sie ein einzelnes Gerät mit mehreren Größen (maximal 12) oder mehrere Geräte (maximal 4) mit einer einzigen Größe auswählen.
- Wählen Sie die Periode (nur
Energie) der Instrumententafel aus.
Das gewünschte Diagramm wird angezeigt.
- Sie können die Instrumententafel auch neu definieren:
- Klicken Sie auf das Kalendersymbol
, um ein
neues Startdatum für die Periode auszuwählen.Für die Historische Trendverfolgung können Sie auch ein Enddatum bis maximal 92 Tage nach dem Startdatum für die Anzeige auswählen.
- Wählen Sie den Diagrammtyp aus.
- Klicken Sie auf den Trennstrich zwischen der Geräteliste und dem Diagramm, um den Auswahlbereich zu reduzieren und den Anzeigebereich der Instrumententafel zu vergrößern.
- Klicken Sie auf das Kalendersymbol
- Klicken Sie auf PUNKTE ANZEIGEN, um die Daten in einem Tabellenformat anzuzeigen.HINWEIS: Das Diagramm wird nur aktualisiert, wenn die Periode den aktuellen Tag einschließt. Anderenfalls bleibt die Instrumententafel statisch.You can hover over a data point to view the value, date, and time. SeeUsing the Dashboard Kiosk for a full-screen dashboard view.