DOCA0098DE-09

Echtzeitdaten eines Einzelgeräts anzeigen

Sie können die Echtzeitdaten eines Einzelgeräts anzeigen:
  1. Klicken Sie auf Überwachung > Echtzeitdaten > Einzelgeräteansicht.
  2. Wählen Sie ein Gerät aus der Dropdown-Liste Gerät aus. Die Messgeräte zeigen Daten des ausgewählten Geräts an.
  3. Klicken Sie auf die erweiterbaren Menüs, um alle Datensätze anzuzeigen.
    data described in Single Device View
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?