DOCA0098DE-09

Schnellstartanleitung: Veröffentlichung einrichten

In den nachfolgenden Schritten sind die Veröffentlichungsoptionen zusammengefasst. Eine vollständige Beschreibung der Veröffentlichung nach Plattform finden Sie in den entsprechenden Abschnitten.
  1. Wählen Sie die Plattform und die Häufigkeit der Veröffentlichung wie unter Plattform und Häufigkeit der Veröffentlichung auswählen beschrieben aus. Für jede Plattform siehe die folgenden zugehörigen Aufgaben:
    • Für eine Verbindung zu einem Abonnementdienst von Schneider Electric über Digital Service Platform (z. B. EcoStruxure™ Facility Expert) siehe Verbindung.
    • Für CSV-Exportoptionen siehe Dateiformat für CSV-Export.
  2. Legen Sie das Übertragungsprotokoll wie unter Übertragungsprotokoll festlegen beschrieben fest.
  3. Starten Sie die Veröffentlichung wie unter Veröffentlichung starten beschrieben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?