DOCA0098DE-09

Schnellstartanleitung: Datenprotokollierung einrichten und starten

Nachfolgend sind die allgemeinen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Starten der Datenprotokollierung aufgeführt. Für die Veröffentlichung auf einer bestimmten Plattform sind eventuell weitere Schritte erforderlich:
  1. Fügen Sie die nachgeschalteten Geräte wie unter Nachgeschaltetes Gerät hinzufügen beschrieben hinzu. Für jeden Gerätetyp gibt es zusätzliche Konfigurationsaufgaben:
    • An Digitaleingänge anschließbare Geräte
      Should we create this topic so that the Device Settings map makes sense, or do separate links to the two topics: Built-in pulse meters(157353.xml), Custom pulse meters (157224.xml)
    • An Analogeingänge anschließbare Geräte
      Same as above, there are two topics: Resistance temp detectors (157324.xml), custom analog devices (157226.xml)
    • Modbus-Geräte
      Same as above, there are three topics: Discovering connected devices (157294.xml), Adding Modbus device manually (157176.xml), Connecting devices to Acti9 (157178.xml)
    • Konfigurationsparameter für Ethernet-Geräte
  2. Wählen Sie die zu protokollierenden Messwerte wie unter Zu protokollierende oder zu veröffentlichende Messwerte auswählen beschrieben aus.
  3. Legen Sie die Protokollierungsintervalle wie unter Protokollierungsintervalle festlegen beschrieben fest.
  4. Starten Sie die Datenprotokollierung wie unter Datenprotokollierung starten beschrieben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?