DOCA0098DE-09

Schnellstartanleitung: Onboard-Daten anzeigen

Sie können auf dem Com’X 510 Echtzeit- und protokollierte Daten anzeigen, ohne dass eine Verbindung zu einer gehosteten Plattform hergestellt werden muss. Die Schritte zum Anzeigen von Onboard-Daten sind nachstehend aufgeführt:
  1. Fügen Sie die nachgeschalteten Geräte wie unter Nachgeschaltetes Gerät hinzufügen beschrieben hinzu. Für jeden Gerätetyp gibt es zusätzliche Konfigurationsaufgaben:
    • Modbus-Geräte
      Same as above, there are three topics: Discovering connected devices (157294.xml), Adding Modbus device manually (157176.xml), Connecting devices to Acti9 (157178.xml)
    • Konfigurationsparameter für Ethernet-Geräte
  2. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Instrumententafel Energie oder eine Historische Trendverfolgung anzuzeigen. Beginnen Sie mit Schritt 3, um Echtzeitdaten anzuzeigen:
    1. Zu protokollierende oder zu veröffentlichende Messwerte auswählen
    2. Protokollierungsintervalle festlegen
    3. Datenprotokollierung starten
    HINWEIS: Die Menge der erfassten Daten beeinflusst die Möglichkeit der Anzeige bestimmter Instrumententafeloptionen, z. B. eine Instrumententafel „Jahr über Jahr“.
  3. Zeigen Sie Echtzeitdaten für ein oder mehrere Geräte an: Echtzeitdaten eines Einzelgeräts anzeigen oder Geräteübersicht anzeigen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?