DOCA0098DE-09

Geräteparameter zurücksetzen

Sie können die Geräteparameter zurücksetzen:
  1. Klicken Sie auf Steuerung > Rücksetzungen > Geräterücksetzungen.
  2. Wählen Sie aus der Liste Geräteauswahl die zurückzusetzenden Geräte aus.
  3. Wählen Sie unter Rücksetzoptionen den Rücksetzvorgang aus.
  4. Geben Sie das Kennwort für jedes Gerät an, das ein Kennwort verlangt.
    HINWEIS: Das Kontrollkästchen „Standardkennwort“ enthält das vom Gerät bereitgestellte Standardkennwort und ist standardmäßig aktiviert. Sie können das Kontrollkästchen „Standardkennwort“ deaktivieren und ein anderes Kennwort eingeben.
    Die Schaltfläche Rücksetzen wird verfügbar.
  5. Klicken Sie auf Rücksetzen.

    Die ausgewählten Geräteparameter werden zurückgesetzt, und „OK“ wird als Status angezeigt.

HINWEIS: Die Werte für „Datum/Uhrzeit“ werden nur dann gemeldet, wenn das Gerät sie unterstützt. Wenn beispielsweise das Gerät den Min/Max-Wert für „Datum/Uhrzeit letzter Reset“ nicht unterstützt, wird hier kein Eintrag für den Wert „Min/Max“ angezeigt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?