DOCA0098DE-09

Netzwerkdiagnose ausführen

Sie können Diagnosetests für das Netzwerk und für Serververbindungen durchführen.
  1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Netzwerkeinstellungen.
  2. Klicken Sie im Menü Netzwerkdiagnose auf Diagnose starten.
    Ein neues Fenster Netzwerkdiagnose wird geöffnet, in dem Fortschritt und Status der Diagnosetests angezeigt werden.
  3. Klicken Sie auf Start, um die Netzwerkdiagnose neu zu starten, oder klicken Sie auf Schließen, um das Fenster Netzwerkdiagnose zu schließen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?