Benutzerdefinierte Webseite hinzufügen
Jede Datei mit Referenz auf „init.js“ wird auch benötigt, damit die Seite gültig und abrufbar ist.
Bevor Sie jedoch Dateien hochladen, vergleichen Sie die Größe der Dateien der benutzerdefinierten Seite mit dem Wert in Verfügbarer Speicher.
| HINWEIS |
|---|
|
BEEINTRÄCHTIGUNG DER COM'X-LEISTUNG
Fügen Sie nicht mehr als 10 MB an Dateien unter „Verwaltung
der benutzerdef. Seiten“ hinzu.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann die Leistungsfähigkeit
des Com'X beeinträchtigen.
|
Um die neu hinzugefügte Webseite anzeigen zu können, müssen Sie sich ab- und wieder anmelden:
- Klicken Sie auf .
- Klicken Sie auf Erstellen und geben Sie anschließend den Namen ein, der auf der Webseite angezeigt werden soll.
- Klicken Sie auf OK. Der Webseiten-Container wird in der Liste der benutzerdefinierten Webseiten mit einem Validierungsfehler angezeigt.
- Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Webseiten-Dateien hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf Hochladen und wählen Sie die Dateien der benutzerdefinierten Seite auf Ihrem Computer aus.
- Klicken Sie auf OK. Der Com’X überprüft, ob Dateien mit Referenz zu „init.js“ vorhanden sind.