DOCA0098DE-09

FTP-Übertragungsprotokoll konfigurieren

Sie können FTP als das Übertragungsprotokoll für Veröffentlichungen konfigurieren.
HINWEIS: FTP ist kein gesichertes Protokoll, da Login-IDs und Kennwörter als Klartext übertragen werden. Zu Sicherheitszwecken empfiehlt Schneider Electric dringend die ausschließliche Verwendung des HTTPS-Protokolls. Für weitere Informationen zu Risiken von ungesicherten Protokollen und zu empfohlenen bewährten Verfahren siehe Empfehlungen für die Sicherheitskonfiguration.
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Veröffentlichung.
  2. Wählen Sie die Zielplattform aus der Dropdown-Liste aus.
  3. Wählen Sie „FTP“ in der Dropdown-Liste Protokoll aus.
  4. Geben Sie die Adresse des Servers, der die Daten überträgt, in das Feld Server ein.

    Die Serveradresse für Energy Operation wird automatisch eingegeben. Die Serveradresse darf nicht geändert werden.

  5. Geben Sie den Ausgangs-Port in das Feld Port ein.

    Die Werkeinstellung ist „21“.

  6. Wählen Sie im Feld Authentifizierung erforderlich die Option Ja für jede Plattform aus, für die eine Authentifizierung erforderlich ist, wie z. B. Energy Operation.
  7. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.

    Bei Schneider Electric-Plattformen sind diese Informationen im Abonnementsvertrag angegeben. Wenden Sie sich für diese Informationen an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter von Schneider Electric.

  8. Geben Sie für CSV die Verzeichnisinformationen für den entfernten Server in das Feld Verzeichnis ein.
  9. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?