DOCA0098DE-09

Firewall-Einstellungen konfigurieren

Sie können die Firewall-Einstellungen konfigurieren:

HINWEIS: HTTP und Modbus sind keine gesicherten Protokolle. Schneider Electric empfiehlt dringend die ausschließliche Verwendung des HTTPS-Protokolls. Deaktivieren Sie zu Sicherheitszwecken die HTTP- und Modbus-Ports an jeder Schnittstelle. Wenn der Modbus-Zugriff erforderlich ist, empfiehlt Schneider Electric dringend die Verwendung der Modbus IP-Filterungsfunktion für zusätzliche Sicherheit.

  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Sicherheit > Firewall-Verwaltung. Konfigurieren Sie jede Schnittstelle nach Protokoll in Übereinstimmung mit den vorstehend verfügbaren Optionen.
    HINWEIS: Bearbeitbare Port-Nummern können auf den Wert der Werkeinstellung oder auf eine Port-Nummer über 1023 festgelegt werden.
  2. Oder klicken Sie zum Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen auf Standardwerte.
  3. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?