SMTP-Server konfigurieren
HINWEIS: SMTP ist kein gesichertes Protokoll, da Login-IDs und Kennwörter als Klartext übertragen werden. Schneider Electric empfiehlt dringend die Verwendung von SMTP mit TLS/SSL- oder STARTTLS-Verbindungssicherheitsmodus. Für weitere Informationen zu Risiken von ungesicherten Protokollen und zu empfohlenen bewährten Verfahren siehe Empfehlungen für die Sicherheitskonfiguration.
| HINWEIS |
|---|
|
Unbefugter Zugriff
Verwenden Sie SMTP nur mit TLS/SSL oder mit dem STARTTLS-Verbindungssicherheitsmodus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
So konfigurieren Sie den SMTP-Server:
- Klicken Sie auf und dann auf Ja, um die Verbindung
zum SMTP-Server zu aktivieren.HINWEIS: Bei einer Deaktivierung der Verbindung wird die SMTP-Veröffentlichung gesperrt und Ereignis-E-Mails werden nicht gesendet.
- Geben Sie die Serveradresse ein (vollständig qualifizierter Domänenname, IP-Adresse oder Hostname).
- Wählen Sie den Verbindungssicherheitsmodus aus: Keine, TLS/SSL oder STARTTLS.HINWEIS: Schneider Electric empfiehlt dringend die Verwendung von SMTP mit TLS/SSL- oder STARTTLS-Verbindungssicherheitsmodus.
- Geben Sie den Ausgangs-Port in das Feld Serverport ein. Der Port für den ausgewählten Sicherheitsmodus wird automatisch bereitgestellt.
- Wählen Sie im Feld „Authentifizierung erforderlich“ die Option Ja aus, wenn für den SMTP-Server eine Authentifizierung erforderlich ist. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
- Geben Sie die Adresse des E-Mail-Absenders in das Feld Von Adresse ein. Die Werkeinstellung hat folgendes Format:
Com'X210@schneider-electric.com.HINWEIS: Der Eintrag im Feld Von Adresse muss auf ein gültiges E-Mail-Konto verweisen. Anderenfalls werden die E-Mails u. U. nicht zugestellt. - Wählen Sie E-Mailsprache aus.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern.
- Geben Sie im Feld Empfängeradresse für Test eine gültige E-Mail-Adresse ein und klicken Sie dann auf Test-E-Mail senden.
Vergewissern Sie sich, dass die Test-E-Mail empfangen wurde. Die E-Mail wird in der Sprache der aktuellen Anmeldesitzung und nicht in der vorstehend ausgewählten Sprache gesendet.
Fahren Sie bei Bedarf auf der Unterregisterkarte Veröffentlichung mit der Konfiguration der CSV-Veröffentlichung über SMTP fort. Um „E-Mail bei Ereignis“ einzurichten, siehe Ereignisse.
Eine Liste mit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung validierten Servern finden Sie in den Firmware-Versionshinweisen.