DOCA0098DE-09

Standortinformationen konfigurieren

Sie können den Standortnamen ändern.
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Site-Einstellungen > Standortinformationen.
  2. Geben Sie einen Namen für den Standort ein.
    HINWEIS: Der Standortname darf keines der folgenden Zeichen enthalten: “/:*?<>|. Ein Leerzeichen vor oder nach dem Standortnamen ist nicht zulässig.
  3. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?