DOCA0098DE-09

Wi-Fi-Netzwerk konfigurieren

Sie können Ihr drahtloses Com’X-Netzwerk konfigurieren:
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Netzwerkeinstellungen.
  2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Netzwerkkonfiguration wählen die Option Nur WiFi oder WiFi und 2 geschaltete Ports (eine IP-Adresse) aus.
    HINWEIS: Schneider Electric empfiehlt die Verwendung von WPA2.
  3. Klicken Sie im reduzierbaren Menü „WiFi-Einstellungen“ auf „WiFi-Netzwerk auswählen“.
  4. Klicken Sie auf „Netzwerkliste aktualisieren“, um alle vorhandenen Wi-Fi-Netzwerke zu scannen.
  5. Wählen Sie das gewünschte Wi-Fi-Netzwerk aus. Geben Sie den Schlüssel in das Feld „Sicherheitsschlüssel“ ein, wenn der Schlüssel nicht automatisch angezeigt wird.
  6. Wählen Sie die Option Sonstiges aus, wenn das gewünschte Wi-Fi-Netzwerk nicht automatisch in der Liste der Wi-Fi-Netzwerke angezeigt wird. Geben Sie die SSID und den Schlüssel in das Feld „Sicherheitsschlüssel“ ein.
  7. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?