DOCA0098DE-09

Ereignis kopieren

Sie können ein neues Ereignis auf der Grundlage eines vorhandenen Ereignisses erstellen:
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Ereignisse > Benutzerdef. Ereignis.
  2. Klicken Sie auf die Bezeichnung des vorhandenen Ereignisses.
  3. Klicken Sie auf den grünen Ereignisblock im Arbeitsbereich und drücken Sie dann auf STRG+C.
  4. Klicken Sie auf Abbrechen, um zur Benutzerdef. Ereignisbibliothek zurückzukehren.
  5. Klicken Sie auf Neues benutzerdef. Ereignis.
  6. Klicken Sie in den Arbeitsbereich und drücken Sie dann auf STRG+V.

    Der Ereignisblock wird in den Arbeitsbereich eingefügt.

  7. Bearbeiten Sie das Gerät, die Größe oder die Werte. Klicken Sie anschließen auf Änderungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?