DOCA0098DE-09

Gruppe anlegen

**
Nur ein Administrator kann eine neue Gruppe anlegen.
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Benutzerverwaltung > Gruppeneinstellungen.
  2. Klicken Sie auf Gruppe hinzufügen. Ein neues Fenster wird geöffnet.
  3. Geben Sie den Gruppennamen ein und klicken Sie auf Bestätigen. Die Gruppe wird zur Liste Gruppe hinzugefügt.
    HINWEIS: Sie können den Gruppennamen nach dem Anlegen der Gruppe nicht mehr ändern.

Die Standard-Zugangsberechtigung für eine neue Gruppe ist Anzeigen aller Funktionen.

** See Modifying Group Settings to configure permissions.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?