DOCA0098DE-09

Kontakt erstellen

**
Sie können einen Kontakt erstellen.
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Kontaktmanagement.
  2. Geben Sie den Namen und die E-Mailadresse ein und drücken Sie dann die Eingabetaste bzw. klicken Sie auf „+“.
    Der Kontakt wird zur Liste hinzugefügt.
  3. Klicken Sie auf Empfängerliste speichern.

Die Kontakte sind nun verfügbar unter:

  • Veröffentlichungseinstellungen zur Veröffentlichung über SMTP.
  • Benutzerdef. Ereignis zur Einrichtung von „E-Mail bei Ereignis“.

Um einen Kontakt zu löschen, klicken Sie auf das X neben dem Namen des Kontakts und dann auf Empfängerliste speichern.

** Configuring SMTP Transfer ProtocolEvents
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?