Benutzerdefiniertes Ereignis erstellen
Bevor Sie beginnen:
- Sie müssen mit den Geräte-Registerlisten und -werten vertraut sein.
- Aktivieren Sie unter die Option für benutzerdefinierte Ereignisse.
- Für „E-Mail bei Ereignis“ müssen Sie unter E-Maileinstellungen die Option „E-Maildienst“ aktivieren und mindestens einen Kontakt unter Kontaktmanagement erstellen.
WARNUNG |
|---|
|
FEHLERHAFTE DATENERGEBNISSE
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren
bzw. tödlichen Verletzungen, zu Geräteschaden oder zu unwiderruflichem
Datenverlust führen.
|
- Klicken Sie auf und dann auf Neues benutzerdef. Ereignis.
Der Ereignisgenerator wird angezeigt.
- Klicken Sie im Ereignisgenerator-Menü auf Ereignistypen und ziehen Sie einen grünen Ereignisblock in den Arbeitsbereich.
- Wählen Sie den Schweregrad des
Ereignisses aus: „Keine“, „Low (Warnung)“
oder „High (Fehler)“.HINWEIS: Für Benutzer von EcoStruxure™ Facility Expert entspricht dieses Feld dem Schweregrad in EcoStruxure™ Facility Expert.
- Klicken Sie im Ereignisgenerator-Menü auf Ereignisbedingungen und ziehen Sie einen Bedingungsblock in den „Wann“-Bereich, bis er von selbst andockt.
- Legen Sie die Ereignistypen fest.
- Wählen Sie das Gerät und die Größe aus.
- Wählen Sie für ein boolesches Ereignis einen booleschen Wert aus: „Hat sich geändert“, „Wahr“ oder „Falsch“.
- Wählen Sie für ein Ansprech- oder Auslösungs-/Abfallereignis einen Operanden (=, < oder >) aus und geben Sie einen Auslösewert ein. Geben Sie bei Bedarf einen Abfallwert ein.
- Wenn ein Ereignis mehr als eine Bedingung hat, fügen
Sie wie vorstehend beschrieben bis zu zwei weitere Bedingungen hinzu.
Bei mehr als einer Bedingung verbinden Sie sie mit dem „Und“-Logikblock.HINWEIS: Für jede Bedingung eines Ereignisses müssen Sie dasselbe Gerät auswählen.
- Klicken Sie im Ereignisgenerator-Menü auf Aktionen und ziehen Sie einen Aktionsblock in den „Aktion-“Bereich.
- Ziehen Sie alle nicht verwendeten Blöcke in den Papierkorb in der rechten unteren Ecke.
- Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
WARNUNG