DOCA0098DE-09

Benutzer anlegen

Es können neue Benutzer erstellt werden:
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Benutzerverwaltung > Benutzer.
  2. Klicken Sie auf Neuer Benutzer.
  3. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
    HINWEIS: Ein Administrator kann nach dem Anlegen eines Benutzers dessen Benutzernamen und Kennwort nicht mehr ändern.
  4. Wählen Sie eine Benutzergruppe aus der Dropdown-Liste Gruppe aus.
  5. Geben Sie den Vornamen, den Nachnamen und die E-Mail-Adresse des Benutzers ein.
  6. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
** (see Group Settings)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?