DOCA0098DE-09

Protokollierungsintervalle festlegen

Bei Auswahl des Protokollierungsintervalls und der Anzahl der zu protokollierenden Größen muss unbedingt berücksichtigt werden, wie viele Daten für alle Geräte protokolliert werden müssen.

Wenn zu viele Größen pro Intervall protokolliert werden, kann dies die Leistung des Com’X beeinträchtigen, einschließlich verzögerter Webseitenantwort und fehlender Protokollierungsintervalle.

Bei einem Protokollierungsintervall unter fünf Minuten wird zum Beispiel empfohlen, nicht mehr als insgesamt 50 Größen von maximal 8 Geräten zu protokollieren.

  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Site-Einstellungen > Datenprotokollierung.
  2. Wählen Sie Ihr Land aus.
    HINWEIS: Dadurch werden die Protokollierungsintervalle der Daten automatisch für unterschiedliche Versorgungsgüter im jeweiligen Land eingestellt. Diese Intervalle können auch einzeln bearbeitet werden.
  3. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?