DOCA0098DE-09

Benutzerdefinierte Webseiten löschen

Sie können vollständige Seiten zum Löschen auswählen oder Sie können für jede Seite einzelne Dateien löschen.

Es wird empfohlen, nicht verwendete Seiten zu entfernen.

  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Verwaltung der benutzerdef. Seiten.
  2. Wählen Sie die Seiten, die Sie löschen wollen, aus und klicken Sie auf Löschen und zur Bestätigung auf Ja.
  3. Oder klicken Sie auf Bearbeiten, um Dateien für eine einzelne Webseite zu löschen. Wählen Sie die Dateien, die Sie löschen wollen, aus und klicken Sie auf Löschen und zur Bestätigung auf Ja.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?