DOCA0098DE-09

Gruppe löschen

Sie können eine Benutzergruppe nicht löschen, wenn dieser Gruppe noch Benutzer zugeordnet sind.
Entfernen Sie die Benutzer aus der Gruppe und führen Sie die folgenden Schritte durch:
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Benutzerverwaltung > Gruppeneinstellungen.
  2. Wählen Sie die zu löschende Gruppe aus dem Dropdown-Menü Gruppe aus.
    HINWEIS: Die Standardgruppen administrator und guest können nicht gelöscht werden.
  3. Klicken Sie auf Gruppe löschen und dann auf Ja, um den Löschvorgang zu bestätigen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?