DOCA0098DE-09

Benutzer löschen

Ist ein Benutzer angemeldet, wenn Sie das Konto löschen, erhält der Benutzer eine Benachrichtigung zur Sitzungszeitüberschreitung.
Alle nicht gespeicherten Änderungen, die der Benutzer vorgenommen hat, gehen verloren.
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Benutzerverwaltung > Benutzer.
  2. Wählen Sie den Namen des zu löschenden Benutzers aus.
    HINWEIS: Die Standardbenutzer admin und guest können nicht gelöscht werden.
  3. Klicken Sie auf Benutzer löschen und dann auf Ja, um den Löschvorgang zu bestätigen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?