DOCA0098DE-09

Benutzerdefiniertes Ereignis bearbeiten oder löschen

**
Sie können Ereignisse ändern oder aus der Benutzerdef. Ereignisbibliothek entfernen.
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Ereignisse > Benutzerdef. Ereignis.
  2. Klicken Sie auf die Bezeichnung des Ereignisses.
  3. Bearbeiten Sie den Ereignisblock und klicken Sie auf Änderungen speichern oder klicken Sie auf Löschen, um das Ereignis aus der Benutzerdef. Ereignisbibliothek zu entfernen.
    Refer to Troubleshooting if you do not receive the event through the selected Action.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?