DOCA0098DE-09

Aktivierung von Schneider Electric Services

So aktivieren Sie die Schneider Electric Services:
  1. Konfigurieren Sie bei Bedarf die Proxy-Einstellungen.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Schneider Electric Services.
  3. Klicken Sie im Konfigurationsabschnitt auf Ja.
  4. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Alle drei Verbindungszustände sind mit einem grünen Häkchen versehen. Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, wenn die DSP-Verbindung aktiviert ist.

HINWEIS: Die konfigurierten Datums- und Uhrzeitdaten werden in regelmäßigen Abständen synchronisiert und nach der automatischen Ausführung des DSP-Befehls „Synchronisierungszeit“ angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?