DOCA0098DE-09

Gruppeneinstellungen ändern

Sie können Gruppeneinstellungen ändern. Ausgenommen hiervon sind Gruppennamen und die administrator-Gruppenberechtigungen.
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Benutzerverwaltung > Gruppeneinstellungen.
  2. Wählen Sie die zu ändernde Gruppe aus dem Dropdown-Menü Gruppe aus.
  3. Geben Sie das Intervall „Zeitüberschreitung der Sitzung wegen Inaktivität“ (in Minuten) ein.
  4. Wählen Sie eine Funktion aus der Funktionsmenüstruktur aus, um die Berechtigungen für diese Funktion anzuzeigen.
  5. Wählen Sie Ja oder Nein für Anzeigen und Ändern aus, um die Berechtigungen festzulegen.
    HINWEIS: Der Zugriff auf eine Funktion wird verweigert, wenn Nein für Anzeigen ausgewählt wird.
  6. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für jede Funktion.
  7. Klicken Sie auf Änderungen speichern, um die neuen Berechtigungen zu übernehmen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?