DOCA0098DE-09

Benutzer ändern

Sie können die Benutzereinstellungen, mit Ausnahme von Benutzername und Kennwort, ändern.

Ein Administrator kann nach dem Anlegen eines Benutzers dessen Benutzernamen und Kennwort nicht mehr ändern. Wenn Sie Ihren Benutzernamen oder das Kennwort vergessen haben, wenden Sie sich an einen Administrator, um das Konto zu löschen und ein neues zu erstellen.

  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Benutzerverwaltung > Benutzer.
  2. Wählen Sie den Benutzer aus, den Sie ändern möchten.
  3. Ändern Sie die gewünschten Felder und klicken Sie auf Änderungen speichern.

Der Benutzer muss sein Kennwort nach der ersten Anmeldung ändern.

** See Changing the Password
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?