Plattform und Häufigkeit der Veröffentlichung auswählen
- Klicken Sie auf .
- Wählen Sie die Zielplattform aus der Dropdown-Liste aus.
- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Veröffentlichungsfrequenz aus, wie oft Daten übertragen werden sollen:
- Wöchentlich: Wählen Sie den Wochentag aus.
- Täglich: Die Daten werden um 01:00 Uhr Ortszeit übertragen.
- Bei höheren Häufigkeitswerten werden die Veröffentlichungszeiten ab 0:00 Uhr berechnet. Wenn zum Beispiel Alle 2 Stunden ausgewählt wird, werden die Daten um 0:00 Uhr, 2:00 Uhr, 4:00 Uhr usw. übertragen. Ist Alle 3 Stunden ausgewählt, werden die Daten um 0:00 Uhr, 3:00 Uhr, 6:00 Uhr usw. übertragen.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Die erste Veröffentlichung erfolgt zur ersten vollen Stunde, die mit der ausgewählten Häufigkeit übereinstimmt, nachdem die Aufgabe Periodische Veröffentlichung starten ausgeführt wurde. Wenn zum Beispiel Alle 2 Stunden ausgewählt ist und die Veröffentlichung um 9:45 Uhr gestartet wurde, erfolgt die erste Veröffentlichung um 10:00 Uhr.
see Commissioning.