DOCA0098DE-09

Benutzerdefinierte Webseite anzeigen

**
Sie müssen einer Benutzergruppe angehören, die zur Anzeige von benutzerdefinierten Seiten berechtigt ist.

Um eine benutzerdefinierte Seite anzuzeigen, klicken Sie auf Überwachung > Benutzerdef. Seiten und dann auf den Namen der Seite, die Sie anzeigen wollen.

Nachdem Sie Inhalte auf benutzerdefinierten Seiten hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht haben, müssen Sie sich ab- und wieder anmelden, um die Aktualisierungen sehen zu können. Eine ungültige Seite kann unter Überwachung nicht angezeigt werden. Für Informationen zu Seitenberechtigungen siehe die Com’X 510 Custom Web Pages Technote 7EN72-0199.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?