DOCA0098DE-09

Uhrzeit auf Geräten einstellen

Bei Lokalisierte Zeit handelt es sich um das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit des ausgewählten Geräts. Diese Werte wurden gemäß der unter Datums-/Uhrzeiteinstellungen im Com’X ausgewählten Zeitzone angepasst.
  1. Klicken Sie auf Steuerung > Gerätezeit einstellen.
  2. Wählen Sie aus der Liste Geräteauswahl die zurückzusetzenden Geräte aus.
  3. Klicken Sie auf Zeit abrufen, um die Lokalisierte Zeit für das Gerät anzuzeigen.
  4. Klicken Sie auf Zeit einstellen, um Datum und Uhrzeit (UTC) des Com’X auf das Gerät zu übertragen. Der Status wird entweder als Erfolgreich oder als Nicht erfolgreich angezeigt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?