DOCA0098IT-09

Accesso remoto con sistemi operativi Windows

È possibile accedere in remoto a Com'X utilizzando un indirizzo IP in Windows XP.

Chiedere all'amministratore IT di fornire un indirizzo IP fisso per assegnare sistematicamente lo stesso indirizzo IP a Com'X.

Con Windows, Com'X è accessibile in Windows Explorer quando si collega il PC alla stessa LAN. Non è necessario conoscere l'indirizzo IP.

** (vedere Con Windows 7/Vista)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?