DOCA0098IT-09

Avvio di Com'X

L'avvio di Com'X richiede tempo. Attendere che il LED di alimentazione emetta una luce verde prima di effettuare qualsiasi operazione.

Una volta avviato Com'X, la maggior parte delle modifiche alla configurazione non richiede il riavvio.

Casi di ravvio

Com'X deve essere riavviato nei casi seguenti:

  • upgrade del firmware
  • ripristino di una configurazione
  • modifica delle impostazioni della rete Ethernet tra 2 porte commutate e 2 porte separate
  • inserimento di un modem GPRS o 3G 
  • installazione di una chiave Zigbee

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?