DOCA0098IT-09

Panoramica messa in servizio

La scheda Messa in servizio consente di visualizzare le notifiche della configurazione e mettere in servizio altre funzioni.

La messa in servizio consente di:

  • Controllare che la configurazione sia stata completata.
  • Avviare/arrestare la registrazione dei dati.
  • Inviare l'architettura di misurazione a Energy Operation. Questa opzione è disponibile solo se Energy Operation è selezionato come piattaforma di pubblicazione.
  • Esportare i dati registrati manualmente nella piattaforma ospitata selezionata.
  • Avviare la pubblicazione periodica dei dati nella piattaforma ospitata selezionata.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?