DOCA0098IT-09

Impostazioni ID locale e ID dispositivo

Affinché un client TCP/IP Modbus esterno possa accedere a un dispositivo collegato a Com'X, ogni dispositivo deve avere un ID univoco o un ID locale. L'ID locale viene assegnato automaticamente quando si crea un dispositivo ed è associato all'ID slave del dispositivo.

L'ID slave è

  • l'ID Modbus configurato di un dispositivo collegato alla porta seriale RS485,
  • l'ID Modbus configurato di un dispositivo TCP/IP Modbus collegato oppure
  • l'ID utilizzato da un gateway TCP/IP Modbus che collega un dispositivo a una rete Ethernet.

Per modificare l'ID locale, selezionare Impostazioni > Comunicazione > Gateway Modbus > ID dispositivo. L'ID locale deve essere univoco e può essere modificato solo se la registrazione dei dati viene disattivata per il dispositivo in fase di aggiornamento.

La pagina Dispositivi contiene anche le informazioni seguenti per ogni dispositivo:

  • ID slave
  • Connessione:  "Porta seriale," indirizzo IP per dispositivi remoti o ID Zigbee
  • Tipo di dispositivo in base a quanto definito in Impostazioni dispositivo

** See Starting the Data Logging
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?