DOCA0098IT-09

Server DHCP su porta Ethernet

È possibile configurare Com'X in modo che assegni gli indirizzi IP alla rete.

In tal caso, Com'X configura la propria interfaccia Ethernet Eth2 con l'indirizzo IP 10.25.1.1.

Com'X avvia anche un server DHCP interno. Consente di assegnare automaticamente un indirizzo IP, conforme al proprio indirizzo, a un dispositivo connesso alla stessa rete e configurato per funzionare come client DHCP.

Gli indirizzi IP assegnati da Com'X si trovano nella sottorete 10.25.1.0/24 (a partire da 10.25.1.65, 10.25.1.66, ecc.). Com'X non dispone di funzioni di routing. Di conseguenza, non viene inviato né un Gateway predefinito né un Server dei nomi di dominio da questo server DHCP.

Contattare l'amministratore IT del sito per confermare che la rete alla quale è collegata l'interfaccia Eth2 di Com'X:

  • È separata dal resto dell'installazione di rete del sito.
  • Non disturba un altro server DHCP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?