Impostazioni delle porte Ethernet
Le porte Ethernet possono essere configurate in due modi:
- Modalità commutazione: due porte Ethernet condividono la stessa configurazione.
- Modalità upstream/downstream: due porte Ethernet vengono configurate separatamente.
Configurazione della modalità commutazione
La figura illustra la configurazione delle porte Ethernet in modalità
commutazione:
In modalità commutazione, entrambe le porte Ethernet presentano le stesse impostazioni. L'uso di due porte semplifica il cablaggio:
- Una porta può essere collegata a uno switch nella rete locale.
- Una porta può essere utilizzata per collegare un PC per le operazioni di configurazione o per collegare un dispositivo di raccolta dei dati in locale con una porta Ethernet.
Configurazione della modalità upstream/downstream
La figura illustra la configurazione delle porte Ethernet in modalità
upstream/downstream:

In modalità upstream/downstream le due porte Ethernet presentano diverse impostazioni e funzionano in modo indipendente:
- Una porta viene utilizzata per la pubblicazione dei dati.
- Una porta viene utilizzata per la raccolta dei dati.
La porta utilizzata per la pubblicazione dei dati (eth1) può essere configurata in modalità client DHCP oppure in modalità indirizzo IPv4 statico. La porta utilizzata per la raccolta dei dati (eth2) può essere configurata in modalità client DHCP, indirizzo IPv4 statico o server DHCP.
Impostazioni della configurazione Ethernet
Client DHCP: l'indirizzo IP viene automaticamente assegnato a Com'X. Si consiglia di disporre di un indirizzo IP fisso, che si ottiene tramite un modem DSL oppure richiedendolo a un amministratore di rete.
Indirizzo IPv4 statico: immettere l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e gli indirizzi del gateway predefinito. Gli indirizzi vengono assegnati a Com'X dall'amministratore IT.