DOCA0098IT-09

Porta seriale Modbus

Lo standard di comunicazione seriale RS-485 è uno standard industriale.

Se configurato in modo corretto, è potenzialmente in grado di ridurre gli errori di trasmissione in un ambiente con disturbi elettrici. Questa sezione descrive le proprietà della linea seriale della rete locale Modbus/RS-485 controllata da Com'X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?