Accesso Modbus TCP
Gateway Modbus TCP
Accesso al dispositivo slave Modbus interno
Il server Modbus TCP interno consente la lettura dei valori degli ingressi digitali e analogici di Com'X mediante vari registri Modbus. Questi registri possono essere letti mediante l'ID slave Modbus 255.
Dopo avere configurato gli ingressi di Com'X in Impostazioni dispositivo, i valori sono accessibili tramite il gateway. I valori di registro possono essere visualizzati anche nella scheda Tabella delle misurazioni per le misurazioni selezionate per la registrazione.
Il server Modbus TCP interno è attivo quando le comunicazioni Modbus TCP/IP sono abilitate tramite Gestione firewall.
Software abbinato alla funzione server Modbus TCP/IP
È possibile accedere ai dispositivi Modbus downstream da un PC upstream che esegue un'applicazione software. Le applicazioni software consigliate offerte da Schneider Electric comprendono:
- Software Remote Setting Utility per Masterpact e Compact NSX
- EcoStruxure™ Software Power Monitoring Expert.