DOCA0098IT-09

Impostazioni punto di accesso Wi-Fi

La chiave Wi-Fi USB può essere utilizzata come mezzo di comunicazione temporaneo durante la fase di messa in esercizio.

Consente di utilizzare un laptop o un tablet per configurare Com'X.

In questo caso, la comunicazione tra Com'X e il laptop o il tablet è diretta. Com'X funziona come punto di accesso Wi-Fi.

L'accesso Wi-Fi può essere aggiunto a Com'X mediante una chiave USB Wi-Fi inserita sotto il coperchio o sul pannello anteriore. Si consiglia di utilizzare la porta USB anteriore, per poter rimuovere facilmente la chiave USB al termine della configurazione.

L'installazione della chiave USB Wi-Fi direttamente in una porta di Com'X è consentita solo per la connessione temporanea al punto di accesso per la configurazione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?