DOCA0098IT-09

Modello di sensore analogico personalizzato

**
Ciascun modello di sensore analogico personalizzato monitora un punto unico.

Com'X è dotato di due modelli di sensore analogico:

  • 4 - 20 mA
  • 0 - 10 V

È possibile creare un modello di sensore analogico personalizzato immettendo le impostazioni personalizzate per le proprietà seguenti:

  • Elemento conteggio
  • Unità conteggio

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?