DOCA0098IT-09

Modello di contatore di impulsi KYZ personalizzato

Il modello di contatore di impulsi KYZ personalizzato presenta una chiusura con contatto a vuoto che cambia stato ogni volta che il contatore avanza.

Com'X rileva il cambiamento di stato e il contatore aumenta del valore del peso dell'impulso.

Ogni istanza di contatore di impulsi KYZ personalizzato deve essere connessa direttamente agli ingressi digitali di Com'X.

Proprietà delle misurazioni

Il modello di contatore di impulsi KYZ personalizzato presenta le stesse Proprietà misura e le stesse voci della Tabella delle misurazioni di un contatore di impulsi personalizzato.

Le proprietà di misura comprendono:

Campo Descrizione
Elemento conteggio Selezionare un elemento di misura dall'elenco oppure selezionare Personalizzato e immettere un nome personalizzato nel campo Elemento conteggio personalizzato.
Unità conteggio Selezionare un'unità di misura dall'elenco oppure selezionare Personalizzato e immettere un'unità personalizzata nel campo Unità conteggio personalizzato.
Peso impulso Il contatore di impulsi aumenta di questo valore ogni volta che riceve un impulso. L'elenco è limitato ai valori corrispondenti al tipo di contatore selezionato.
Valore max.

Indica quando il contatore dell'energia attiva torna a zero.

Elemento portata Selezionare un elemento di portata dall'elenco oppure selezionare Personalizzato e immettere un nome personalizzato nel campo Elemento portata personalizzata.
Unità portata Selezionare un'unità di portata dall'elenco oppure selezionare Personalizzato e immettere un'unità personalizzata nel campo Unità portata personalizzata.

Contatore indici

La figura seguente mostra la differenza tra un contatore di impulsi KYZ e un contatore di impulsi standard (peso dell'impulso = 10):

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?