DOCA0098IT-09

Dispositivi Modbus personalizzati

Com'X è in grado di comunicare anche con altri dispositivi Modbus di terze parti. Questo tipo di dispositivo Modbus è chiamato slave personalizzato seriale Modbus.

Com'X è in grado di comunicare con uno slave personalizzato seriale Modbus in due modi:

  • direttamente utilizzando la propria porta seriale
  • attraverso un gateway seriale Modbus TCP/Modbus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?